This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741DFMEVM:为什么要切断器件下方的覆铜?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1109434/isow7741dfmevm-why-is-the-copper-pour-under-the-device-cut-out

器件型号:ISOW7741DFMEVM
主题中讨论的其他器件:ISOW7741

您好!

 有人能否解释为什么 ISOW7741下方的多边形在 EVM 中偏光? 这看起来是有意的。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的联系。

    是的、器件下方的区域特意没有任何铜线迹或多边形。 这对于保持应用的隔离额定值和爬电/间隙要求而言是必要的。 如果应用没有高隔离要求、则可以放宽这些要求、并在器件下方允许走线和多边形达到其认为适合其应用的程度。

    线迹或多边形的存在不会影响 ISOW7741的运行或性能、这主要是应用隔离要求所需的。 谢谢。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的快速响应! 让我想起您所说的话的是、器件区域上方和下方的两个接地平面(电路板的左侧和右侧)比器件下方的区域更接近。 那么、PCB 的限制因素不是隔离 PCB 的这些区域、而是器件下方的区域? 或者、在另一个示例中、IC 封装的外露铜焊盘也更加靠近。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您寻求澄清。

    只有器件主体下方的区域对于确定解决方案的爬电距离、间隙和隔离额定值至关重要。 器件引脚任一侧焊盘上的任何一点都没有约束。 这些迹线或多边形不会影响隔离额定值。

    请参阅下图、该图描述了爬电距离和间隙、沿表面测量爬电距离、间隙通过空气。 在器件下引入线迹/多边形可以减小这些尺寸。 即使器件下方内层上的迹线和多边形也会影响整体隔离额定值、但与顶层和底层相比影响更小。

    请告诉我这是否清楚并回答您的问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对您有很大帮助!

    John