This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOS141-SEP:振动能力

Guru**** 2600235 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOS141-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1105219/isos141-sep-vibration-capabilities

器件型号:ISOS141-SEP

您好!

出现的一个问题是它们的抗振能力。  这些部件在启动时可能会看到高达80 g 的电流,并且项目正在怀疑是否在这些级别或级别上进行了任何测试。  似乎 PEM 应该将此内容粉碎,但我想转到来源以获取“真”信息。

 谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的联系。

    根据我所知、我们一般不会执行任何机械振动鉴定测试。 但我不确定 ISOS141-SEP 是否也是如此。 请允许我查看此信息、下周再见。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!

    您是否能够确认 ISOS141-SEP 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    很抱歉、我还没有这些输入。 请允许我在明天结束前回来。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我对此有更新。 SEP 认证不需要任何振动测试、因此我们没有对 ISOS141-SEP 进行任何振动测试。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao