This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:绝缘距离

Guru**** 2929080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1107697/iso7763-insulation-distance

器件型号:ISO7763

 

请告诉我绝缘距离。

・ISO7763DWR
・ISO6763DWR

隔离区域的相关信息
初级侧-次级侧之间的距离是多少?

数据表第26页
"基于 SiO 2的电容式隔离栅"的宽度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    感谢您的联系。

    我相信您正在寻找隔离栅的厚度、通常称为 DTI (绝缘穿透距离)。 您可以在数据表中找到这些信息、作为绝缘规格表、我将在下面复制这些信息以供您快速参考。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao