This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741:规格检查

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1107101/iso6741-spec-check

器件型号:ISO6741

你(们)好

使用 ISO6741的客户会遇到如下问题、他们使用5个 iso6741分别连接5米(SPI_CS#(0..4)、SPI_CLK、SPI_MOSI、SPI_MISO 共享)、但当 MCU 与第一米通信时、使用示波器测量信号、仪表端附近的 MISO 为0、 但 MCU 端的 MISO 不能为0。 感觉其他4个部分不是0、因为其他4个部分的 EN 接地。 打扰一下

是否可以用这种方式应用 ISO6741? 分别连接5个 SPI 器件、然后连接到 ISO6471、或者是否有任何其他 SPI 应用可连接两个以上的 iso6741? 其他 iso6741如何不影响信号?

2.是否还有其他类似 P2P 隔离 IC 的应用? 谢谢你