This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:ISO7763DWR 和 ISO7763FDWR 之间的区别

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7763, ISO6763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1106961/iso7763-iso7763dwr-and-iso7763fdwr-about-the-difference

器件型号:ISO7763
主题中讨论的其他器件: ISO6763

ISO7763DWR 和 ISO7763FDWR

请告诉我差异。

此外、ISO6763DWR 已调度、

是否可以识别 EN 61010-1已通过认证?

我想采用 ISO6763DWR、但认证何时完成?

由于未知、我们正在考虑改用 ISO7763DWR。

我们设备的 EN 61010-1采集计划非常严格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    感谢您的联系。

    ISO7763DWR 和 ISO7763FDWR 之间的唯一区别是默认输出状态。 ISO7763DWR 的默认输出状态为高电平、而 ISO7763FDWR 的默认输出状态为低电平。 请参阅数据表中的表1和表2、我将复制以下内容以供您快速参考。

    ISO6763目前正在通过认证、不久将获得认证。 它具有与 ISO7763相同的隔离技术、因此我们预计在 ISO6763认证中不会出现任何问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar San

    感谢您的礼貌解释。

    此致、Takahashi