This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:原理图审阅

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1500, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1106532/iso3082-schematic-review

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件: ISO1500ISO1410

您好!  

我们根据 ISO3082数据表设计了原理图。  我们请求 您验证它、以便我们继续进行布局设计。

e2e.ti.com/.../RS485.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kruti、

    感谢您深入了解并分享原理图以供审阅。
    我已经查看了原理图、并有以下意见。

    1. 我看到 RS-485总线引脚 R97和 R98上使用了两个串联电阻、我认为值为10kΩ Ω。 如此大的值会显著影响可实现的数据速率和时序规格。 我们建议它们为10Ω Ω、以提供 EMI 瞬态保护。
    2. 我看到有 LED 连接到 SIDE1 (VCC1侧)上的 I/O 引脚。 我不确定这些二极管的最小电流要求、但请注意、对于3.3V VCC1、SIDE1上的输出引脚3 (R)应仅允许在器件中灌入最大值为2mA 的电流。 5V VCC1的最大建议灌电流为4mA。 本数据表中未明确说明这一点、但这是大多数 TI 数字隔离器的常见规格。
    3. 我在 VCC2上只能看到一个10µF μ F 电容器、我们建议在 VCC2上使用一个额外的0.1µF μ F 电容器、并且放置在尽可能靠近引脚的位置。 请查看数据表布局建议和 PCB 布局示例。
    4. ISO3082是较旧的 RS-485系列器件之一、与 ISO3082相比、我们最新的器件 ISO1410和 ISO1500可提供更好的性能。 因此、我们建议使用这些器件以实现包括 EMC 在内的更好的整体性能。


    此致、
    Koteshwar Rao