This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:启动期间的高浪涌电流

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1105190/sn6505a-q1-high-inrush-current-during-start-up

器件型号:SN6505A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6505A

大家好、

我的客户使用我们的 SN6505A 变压器驱动器。 他们发现在加电期间 VCC 产生了高浪涌电流。 请参阅以下波形。 我还发现 次级电压中存在电压过冲。 但该器件具有软启动功能、可防止出现此问题。 您能帮助分析原因吗? 谢谢。

蓝色:VCC 电压4.65V

绿色:次级电压15V

红色:VCC 电流

黄色:D2 VO  LTAGE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    感谢您的联系。

    您能否分享显示组件值的原理图?
    您是否还可以分享您所附的更高分辨率的波形图像? 它目前的分辨率很低、并非所有内容都清晰可读。
    您是否还可以确认在原理图中电流的确切位置? 是在变压器之前还是 PCB 中之前的某个点测量?


    此致、
    Koteshwar Rao