This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731-Q1:ISO7731FQDBQRQ1请求帮助

Guru**** 2596515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1105124/iso7731-q1-iso7731fqdbqrq1-request-for-help

器件型号:ISO7731-Q1

TI 是否能够随附日期代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lara、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    所附图片带有难以读取的顶部标记的芯片。 对于右侧的器件、我可以读取前2行、但无法清楚地读取第三行。 第一行"7731FQ"上的标记表示器件型号、而第二行和第三行上的标记一起构成批次追踪代码(LTC)、我们需要使用该代码将器件追踪到工厂批次。 由于我无法读取完整的 LTC、因此我将无法对其进行大量跟踪。 很抱歉。

    如果您在图片中的这两个样片上购买了更多器件、那么这些样片也很可能具有相同的 LTC。 如果您可以检查这些其他样品并让我们知道 LTC、我们将能够为您跟踪这些样品。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao