Other Parts Discussed in Thread: ISO1640
大家好、
我正在查看数据表的"8.4特性描述"部分、我对器件"预充电至 VCC/2 "感到有点困惑、为什么它不是通用1V? 您能进一步解释一下吗?
此外、预充电至 VCC/2和1V 之间有何差异? 您还能更详细地解释一下对总线侧的影响吗?
感谢您的帮助。
此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Marvin、
感谢您发帖到 E2E! ISO164x 的 I2C 总线引脚预充电至 Vcc/2、以减少信号传输期间连接该器件时在总线上产生的负载效应。 如下图所示、并在中提到 具有热插拔功能和 IEC ESD 的隔离式 I2C 缓冲器如何改进隔离式 I2C? (SLLA548A)、没有引脚预充电的器件(图4-2)将对 I2C 总线信号产生显著影响、该信号可能超过器件的高/低阈值、从而导致数据损坏。

ISO1640中的引脚预充电可降低信号传输期间的负载效应幅度、如上图4-3所示。 这也是引脚被充电至 Vcc/2的原因。 如果引脚被充电至1V、如果总线上的信号为高电平而不是低电平、负载效应仍然会过大。 对于高达 Vcc/2的引脚预充电、无论总线上的信号是高电平还是低电平、较小的负载效应都是相同的。
如果您有任何其他问题、请告知我们。
谢谢、
Manuel Chavez