This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762-Q1:故障模式分布类别

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7762-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1126687/iso7762-q1-failure-mode-distribution-categories

器件型号:ISO7762-Q1

在故障模式分布表(SLLA513表3-1)中、第一个条目是"OUT 状态未定"。 您能否澄清此类别中的故障类型?
我的解释是、这涵盖了输出与输入不匹配但输出不卡滞的故障。 是这样吗?

此致、
弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    感谢您关注 ISO7762-Q1、请查看我的以下输入。

    [~ userid="459030" url="支持/隔离组/隔离/f/隔离 论坛/112667/iso7762-Q1-failure-mode-distribution-categories 英寸]在故障模式分布表(SLLA513表3-1)中、第一个条目为'OUT state Undetermined'。 您能否澄清此类别中的故障类型?

    数据表定义了 VOH 和 VOL 规格、超出这些规格的任何电压都被称为该器件的未定电压。

    [~ userid="459030" url="支持/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/112667/iso7762-Q1-failure-mode-distribution-categories’]我的解释是,这涵盖了输出与输入不匹配但输出未卡住的故障。 这是正确的吗?

    您的理解大多是正确的。 这种情况下、输出不符合器件器件规格、既不高也不低。 它不能被称为卡在高电平或低电平、因为卡在电压仍可处于器件 VOH 和 VOL 规格范围内。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的回答。 在这种情况下、在第二种故障模式下、OUT 状态未定和 OUT 非 IN 电压规格之间有何差异?  

    谢谢、此致、
    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    感谢您的跟进。

    抱歉、我之前提供的解释适用于第二行条目、其中输出不在数据表规格中。 对于第一行条目、您的理解是正确的、即输出处于随机状态、可能与输入匹配、也可能与输入不匹配。

    请告诉我这是否回答了您的问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    是的、感谢您的帮助。

    此致、
    弗洛里安