This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1642:窄体 SOIC 封装

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1128469/iso1642-narrow-body-soic-package

器件型号:ISO1642

大家好、

TI I2C 隔离器 采用窄体 SOIC-16封装?

请帮助建议引脚对引脚插座以替换 Si8405AB-B-IS1R  

具有单向数字通道的 Si840x 双向 I2C 隔离器(skyworksinc.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的联系。

    我们没有与 相关器件完全相同的引脚对引脚。 我们拥有的最相似器件是 ISO1642。 这两个器件在功能上彼此等效、但具有不同的封装。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Kenneth