This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7231C:ISO7231CDW

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6731, ISO7231C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1128309/iso7231c-iso7231cdw

器件型号:ISO7231C
主题中讨论的其他器件:ISO6731

您好!  

我 尝试验证此器件作为替代器件、并在本数据表部分中看到、在25Mbps 时、静态电流仅显示为11mA (最大值)和17mA。

我的问题是:如何找到9Mbps 下的电源电流或25Mbps 下的任何值?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassan、

    感谢您的联系。

    该器件的特性适用于数据表中指定的数据速率、即0Mbps 和25Mbps。 我们没有9Mbps 的特性数据、但我们希望它介于11mA 和17mA 之间、正如您所料。

    很抱歉、我无法向您提供您要查找的数据、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    ISO7231C 是较早的器件系列之一、我们建议您使用我们的最新数字隔离器系列器件 ISO6731、该器件可提供更好的性能。 ISO6731数据表还为您提供了10Mbps 数据速率的 ICC1值、最大值为4.8mA (数据表截图如下)、远低于 ISO7231C 静态电流。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao