This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:负载电容

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1128075/iso1432-load-capacitance

器件型号:ISO1432

你好  

我 知道 RS-422是一种差分协议、在线路和负载电容之间采用电阻式端接、由电缆决定。

但是、我们希望在电路板连接器附近使用电容器、以 满足电路保护/合规性要求。 我需要确定驱动器(ISO1432B)可以在不受太大应力的情况下处理它的最大差分电容值。

请您澄清一下吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    ISO1432B 驱动器可以处理的最大电容值没有定义限制。 您的系统可以承受的最大电容取决于您运行的数据速率。  除此之外、系统的设计还将决定您能够添加到总线上的差分电容值。 较长的电缆会 为总线增加更多电容、并影响您能够运行的数据速率。 下图显示了电缆长度和数据速率之间的关系。 如前所述、电缆长度与驱动器上存在的电容直接相关、因此在确定可在电路板连接器附近添加的最大差分电容值时、可以将其用作基准。  

    除此之外、我还想指出、在器件数据表中、在测量驱动器提供的开关特性时、总线上连接了50pF 的电容值。  所有这些测量参数都得到保证、因此您也可以将其用作参考。 这些参数可在 ISO1432B 数据表的第8.13节中找到。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    您对上述回复还有任何疑问吗? 如果您需要我 澄清我的回答或提供其他信息、请告诉我。

    此致、

    Kenneth