This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ISOxxxxF 和 ISOxxxx 器件(例如 ISO7741与 ISO7741F)之间有何区别?

Guru**** 2813795 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1130157/faq-what-is-the-difference-between-isoxxxxf-and-isoxxxx-devices-ex-iso7741-vs-iso7741f

主题中讨论的其他器件:ISO7741

ISOxxxxF 和 ISOxxxx 器件(例如 ISO7741与 ISO7741F)之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号的差异如 TI.com 上产品文件夹的下图所示

    ‘隔离器器件的 F’后缀表示器件的默认输出状态。 如果出现输入功率或信号损失、不带后缀 F 的器件默认输出高电平、带后缀 F 的器件默认输出低电平。有关操作的更多详细信息、请参阅下表。

    这两个器件是 P2P 兼容的、在大多数情况下可互换、但在某些情况下、系统可能会对默认输出状态的变化敏感。 如果互换、客户必须确定其系统是否对默认输出状态的变化敏感。