This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:XSN6507DGQR

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1129847/sn6507-xsn6507dgqr

器件型号:SN6507

您好!

 在 XSN6507DGQR 数据表中、为了计算占空比、他们在第13页的公式1中使用 RCLK、但在下面的第22页中、他们使用 RILIM 来计算占空比、需要在公式中使用其中的哪一个?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    感谢您的联系、并对这种混乱感到抱歉。

    第22页中的描述是指 RCLK = 50kΩ Ω 并且错误地指代 RILIM。 当您使用 RCLK = 50kΩ Ω、D = 0.25和 VCC = 24V 时、您将在数据表中得到大约为248.7kΩ 240kΩ Ω 的 RDC。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao