This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760:LINe1 Vcc1和 LINe2 Vcc1&#39值之间的区别是什么?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1131105/iso6760-what-is-the-difference-between-line1-vcc1-and-line2-vcc1-s-value

器件型号:ISO6760

尊敬的团队:

当我读取 ios6760的数据表时、我发现我们的数据表在第1行和第2行显示了两个不同的 Vcc1。 与线路3和4上的 VCC2相同。 您能帮助解释原因吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    这是数据表上的一个小错误。 第1行 用于 Vcc1 = 1.8V 时的建议运行条件、第2行用于 Vcc1 = 2.5至5V 时的建议运行条件。 第3行和第4行上的 Vcc2也是如此。 该表通常类似于下面所附的 ISO672x 数据表。

    很抱歉、这导致了任何混淆。 我希望这可以清除问题。

    最棒的

    Andrew