This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760L:IBIS 模型

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6760L, ISO6761-Q1, ISO6762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1131170/iso6760l-ibis-model

器件型号:ISO6760L
主题中讨论的其他器件: ISO6761-Q1ISO6762

大家好、

您能否为以下器件提供 IBIS 模型?

ISO6760L
ISO6761-Q1
ISO6762

我希望你能提供帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    感谢您的提问。 遗憾的是、我们没有用于 ISO676x 器件的 IBIS 模型。  我们确实有 ISO672x 和 ISO674x 的模型、如果适用、请使用这些模型。

    IBIS 模型通常 可在 TI 网站上找到。 请导航至器件的产品页面、并导航至"Design tools and simulation"选项卡下名为"Design & development "的部分。 您可以在那里找到 IBIS 模型。 如果此选项卡下没有模型、或者 "设计工具和仿真"未填充、则目前我们没有可用模型。

    如果您有更多问题、请跟进。

    最棒的

    Andrew