This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:适用于 RS485的[ISO1452]全双工和半双工参考电路

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1129972/iso1452-iso1452-full-duplex-and-half-duplex-reference-circuit-for-rs485

器件型号:ISO1452

您好、先生、

作为数据表"隔离式 RS-485收发器参考设计"SLLA453–2019年5月"

我是否要确认电路是否与半双工兼容?

我在下面提供了 RS422全双工原理图、并通过 TI FAE 进行了确认、但我们将向 RS485应用。

RS485应为半双工协议?如果是、我需要将原理图修改为半双工?

谢谢

文件:///C:/Users/11005077/Desktop/RS422.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    RS-485 和 RS-422 均与 需要全双工通信的接口兼容。  从 RS-422更改为 RS-485不需要对您 提供的原理图进行任何更改、因为这两种协议都可以在全双工接口中使用。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您对上述回复还有任何疑问吗? 如果您需要我 澄清我的回答或提供其他信息、请告诉我。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、您好、感谢您的大力支持。

    如果 RS485能够支持全双工、我就不再有问题了。 谢谢。