This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:您是否具有 ISO1540数据表版本 SLLSEB6F?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1127333/iso1540-do-you-have-iso1540-datasheet-version-sllseb6f

器件型号:ISO1540

大家好、

我的一些客户将 ISO1540用于其大规模生产的产品。
大约2个月前、他们收到了 ISO1540 PCN (产品变更通知)。
该文档指出芯片设计已更改、数据表将从 SLLSEB6E 版本更改为 SLLSEB6F。
但数据表 SLLSEB6F 尚未上传到 TI 网站。

他们需要最新的数据表来确定更改了哪个参数。

请问您能回答以下问题吗?

问题1. 数据表(SLLSEB6F)何时发布到 TI 网站?
问题2. 最新芯片和上一个芯片之间有哪些不同点?

非常感谢您的答复。

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    感谢您的参与。

    很抱歉、由于将更新后的数据表发布到网站的延迟而给您带来不便。 我们目前正在进行此工作、更新后的数据表将很快在 TI 网站上提供。 更新后的数据表中的更改将在修订历史记录部分中提及。

    发布数据表后、我们将返回并回复此帖子、让您了解该帖子。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    非常感谢您的快速回复。

    我明白了。 我期待收到您对此线程的输入。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    您是否有向   TI 网站发布新数据表(SLLSEB6F)的目标日期?
    客户正在等待数据表发布。

    谢谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    很抱歉、我们将无法分享任何与计划相关的详细信息。 数据表发布后、我可以来这里发布更新。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    我明白了。 我将等待您对此胎纹的输入。

    非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。