This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:来自 BQ79616-Q1的 ISO77xx 输入泄漏

Guru**** 674660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, ISO7742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1058516/iso7742-q1-leakage-in-iso77xx-input-coming-from-bq79616-q1

器件型号:ISO7742-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616-Q1ISO7742

团队、

背景如下:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056675/bq79616-q1-leakage-over-the-uart-tx-when-in-shutdown-mode-to-the-iso7742-q1-in-pin/3915592

-是否可以使用 EN (位于内侧)来防止来自 BQ79616-Q1的 ISO77x 中的泄漏?
-您是否有一些设计建议来防止这种情况?
我可以脱机提供原理图。

提前感谢、

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    感谢您的联系和提供背景信息。

    EN 引脚用于启用或禁用与 EN 引脚共用同一 GND 的输出。 输入引脚不受使能控制、直接驱动。 由于 IN 与 VCC 之间有一个 ESD 旁路二极管、因此在 VCC 未通电时向 IN 施加电压将最终为隔离器供电。  

    解决此问题的最佳方法是遵循 Taylor 在 BQ 器件帖子中提出的建议。 我不确定使用哪种方法来断开 ISO7742的 VCC 电源、同样的方法也可用于从 BQ 器件断开 IN 引脚。 我希望客户能考虑实施这项计划、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao