This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212

Guru**** 2391365 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1059223/iso1212-iso1212

器件型号:ISO1212
Thread 中讨论的其他器件: ISO1211

尊敬的各位成员:  

当我在交流检测电路上工作时、我发现了这个芯片。 它可以帮助我完美地制造电路。 我想知道是否可以设计出确切的值、我的意思是、例如、我的输入 VAC 为400V、低于200VAC 、它应该为我提供0 (数字)。

为了检测是否存在全部三条线路(因为我的系统是三相)、我知道我需要实现这个芯片的2。 然后、通过将输出连接到与门、k 检查每条线路的存在性。 另一方面、当每条线路中的电压低于200VAC 时、我希望它为我提供一个零。 我尝试使用光耦合器制造电路、但仍然无法制造。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    感谢您关注 ISO1212。

    ISO1212的输入具有 施密特类型阈值、该阈值通过迟滞提供良好的抗噪性能。 施密特型输入将具有 VIH 和 VIL 阈值、其中任何大于 VIH 的输入电压将提供高输出和任何电压<VIL will give you LOW output. 当输入电压介于这两个电平之间时、输出保持之前的值不变。

    如果 您的要求是在电压小于200V 时保持低电平、则可以通过将最坏情况下的 VIL 设计为等于或略高于200V 来实现这一点。

    请参阅以下应用手册和阈值计算器电子表格、该电子表格将帮助您设计系统。

    如何设计适用于±48V、110V 和240V 直流和交流检测的隔离式比较器(修订版 A)

    用于9V 至300V 直流和交流电压检测的 ISO121x 阈值计算器

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试就您提到的文档执行 SCH。 我的仿真不起作用、因为我有一些浮点引脚、根据数据表、它们可以保持悬空。 另一方面、我不确定该设计。 您能不能看一下、告诉我它是否看起来正常?

    提前感谢。

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试将 EN 连接到 VCC...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    感谢大家分享原理图。

    我查看了原理图、请参阅下面的评论。 谢谢。

    1. U44的 FGND1似乎没有返回路径、器件的该部分可能无法正常工作。 您可能打算将其短接至 U44的 FGND2。
    2. U45的原理图看起来不错。
    3. 我相信您打算为 R50、R52、R55和 R56使用15kΩ Ω、而目前指定为15Ω Ω。 我想这只是一个拼写错误。
    4. V24被提到为6V。 该器件支持5.5V 的最大电压、请将该值降至5.5V 或更低。
    5. 我看到您使用了128Ω Ω 的 RSENSE (R48、R51、R53和 R54)值。 该器件的额定值范围为200Ω Ω 至562Ω Ω。 因此、请在这些值之间使用一个值。 使用较低的值可能 会导致散热问题。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    非常感谢您的回答。 根据您的意见以及下面的 EVA 文档,我将电路更改为这个:">www.ti.com/.../sllu254a.pdf

    在所有输出中、我只看到0电压。  

    我找不到问题!

    此致

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路应该是模拟电路。 没有与 Micro 的连接。 我不知道如何处理 EN 引脚。 现在它已连接到 VCC1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    感谢您更新原理图。 我仍然看到 VCC1的电源中存在一些问题。 电阻分压器将无法降低电压并可靠地为隔离器供电、而隔离器很容易加载。 例如、任何流经 R59的电流都会增加自身上的压降、然后降低 VCC1上的电压。 这可能导致器件关闭。

    您能否将 V24电压更改为5V 并重新测试?

    请务必向我们分享您正在使用的仿真文件、并告知我们您正在使用的仿真工具。 我们可以尝试复制您的问题并进行调试。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将其更改为5V、但仍然没有变化。 已连接仿真和 SCH。 我使用 OrCAD。

    e2e.ti.com/.../sim.rar

    谢谢  

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    感谢您分享您的原理图!

    我将全桥整流器替换为4个二极管、因为子电路不包含在您共享的文件中。

    我还删除了 and2逻辑、因为其版本与本地库版本冲突。

    我运行了仿真、发现正如您提到的、所有输出都为零。

    然后、我发现 Vcc1网络别名未定义或意外从 U44中删除。

    我在 U44 VCC1网络上添加了网络别名、以便 U45现在具有5V 电源。

    固定后、U45的 OUT1变为高电平5V、如紫色曲线所示。

    如果我将 V26的 VAMPL 降低至200V、则输出变为0V。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alferd、

    是的、我可以看到它正在工作。 非常感谢。 但我有疑问。 您可能已经了解了 我在开始使用此芯片的目的、因此我需要检测电路板上的三相。 我想使用这个芯片、然后将输出添加到与门。 假设我需要将所有线路都设置为"1"、但在 U44中、两个输出都为0、尽管两个电源都是400VAC、但两个输出都为0。 如何解决?  

    此致

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用的是 ISO1211、它工作得很好。 我只想让您确认此设计是否一切正常。 如果可以使用 ISO1211进行交流检测、我有双倍测试。  

    非常感谢、

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    对于 U44、IN1、IN2和 SENSE1和 SENSE 2连接到同一电源。 因此、它们从源极汲取2倍的电流。

    为了使 U44能够检测400Vac 时的电流、您需要将 R49从60k 降低到30k。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、稍后我了解了那里发生的情况。 因此、我将 U44更改为 ISo1211。 它似乎正常工作。 我的问题是、我是否可以使用该芯片进行交流检测。  

    都是如此。 在投入太多时间后、我看到 ISO1212或1211 均可用。 您是否知道其他类似芯片来推荐我?

    此致

    Farzaneh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    ISO1212和 ISO1211是适用于直流和交流输入的阈值检测器。

    遗憾的是、我们没有这些器件的替代方案。  

    您可以在产品页面上使用"可用时通知我"功能、以便在这些产品可用时收到通知。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。