This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421:当 Vcc 被关闭时、输入上的高电平

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO7421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1059142/iso7421-high-level-at-input-when-vcc-is-turned-off

器件型号:ISO7421
主题中讨论的其他器件:ISO7721

您好!

由于当前的市场形势、我想用 ISO7721替换 ISO7421D。

为了在睡眠模式期间降低功耗、Vcc 通过一个 µC Ω 引脚(ATMEGA168-PA)进行开关、但是 ISO 的输入引脚保持在高电平状态。 将 ISO7421替换为 ISO7721会在睡眠模式下产生更高的电流消耗、主要原因是钳位二极管从输入(阳极)到 VDD (Kathode)。 当 Vcc 在这种情况下通过 µC Ω 短接至 GND 时、电流将流经该钳位二极管。
但 ISO7421D 中不提供该附加钳位二极管、请参阅下图:

Iso7421D Input

这是 ISO7721的输入:

Iso7721 input

如您所见、无法将 ISO7421D 替换为 ISO7721、这会导致软件更改、这是不可选的。

但正如我在"绝对最大额定值"中注意到的、ISO7421D 仍在规格之外使用。 逻辑电平为5V、当 Vcc 为0V 时、产生的电压至少高4.5V、但几年来一直没有问题。 从电气角度来看、该设计在这一点上是节省的、如果输入为高电平且 Vcc 为低电平、则会有5µA μ A 的小电流流入、并将1MOhm 电阻器压入 Vcc。
一些测量结果还提供了一定程度的确定性、即这一点根本不应该是一份苏米苏。

黄色:VCC 电压

绿色:输入引脚

橙色:VCC 电流

我现在的问题是:ISO7421D 的设计是否仍然足够可靠、能够使用寿命(10年)、如果"是"、为什么如此(芯片设计等) ?

此致

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    感谢您的联系和分享与您的问题相关的详细信息、感谢您的提问。

    您在 INx 引脚和 VCC 之间的输入电路中看到的旁路二极管是 ESD 电路的一部分。 最常见的情况是、我们使用的 ESD 电路与 ISO7721中的 ESD 电路类似、而 ISO74xx 系列使用不同的 ESD 设计、不会导致 INx 引脚和 VCC 之间形成二极管连接。 因此、保留了 ISO7421的绝对最大额定值、使其与其他器件类似。

    [引用 userid="39139" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum 1059142/iso7421-high-leve-at-on-input-when -VCC-is -turned off (请参阅用户 ID ="39139" url=")我的问题是:ISO7421D 的设计是否仍然足够可靠、可以使用寿命(10年)、如果"是"、为什么"如此(芯片设计等) ?[/报价]

    由于 INx 和 VCC 之间没有 ESD 旁路二极管、并且器件不会通电或通过任何电路传递过大电流、因此我们不希望器件发生任何损坏。 因此、在您的应用中继续使用 ISO7421是可以的。

    如果您要重新设计系统、我们建议您更改软件、避免出现这种情况、因为它超出了建议的运行条件、并且大多数隔离器不支持此类运行。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢你的答复。
    您的信息很有用、我们可以解决此问题

    此致

    托比亚斯