This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:ISO774x 泄漏规格

Guru**** 2813645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1059896/iso7740-iso774x-leakage-spec

器件型号:ISO7740

您好、先生、

 通过 UL 1577 认证时、您能帮助确认 ISO774x 泄漏电流结果吗?

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    根据 UL 1577标准、数字隔离器未指定泄漏电流用于隔离保护。 请允许我在一个工作日内与我们的标准专家确认这一点。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauel:

    当然、我可以等待您的确认结果

    为了满足系统信号隔离的需求、我们采用了许多数字隔离器
    通过安全测试项目、如电位计测试

    在测试电压范围内不得损坏元件、泄漏电流需要小于10mA、

    我认为任何隔离器都应轻松达到此规格、但我无法从您的规格中找到泄漏电流

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您分享这些附加信息。 我们的隔离器符合 UL 1577标准的跨栅泄漏电流限制小于10uA、我们预计测试期间的实际电流甚至会更低。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Manuel、

    感谢您的确认。

    对此,

    Andy