This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:启动时间

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, ISO7710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1060227/iso7710-start-up-time

器件型号:ISO7710

大家好、

E2E 主题指出 、ISO7710的绝对最大启动时间为180us。 我已向客户询问 电源电压、斜坡时间和环境温度、下面是他的回答。  

请仅限于即时施加芯片工作电压(例如5V)且环境温度为25°C 的理想情况。 还假设输入信号在施加电源电压时就绪。 在这个理想条件下、寻找芯片启动时间的典型值和最大值。

ISO7710-Q1的启动时间是否相同?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您的联系。

    即使在理想运行条件下、ISO7710的最坏启动时间也将为180µs μ s。 180µs 时间是从器件开始工作的电源电压测量的、因此、在大约5 μ s 的最坏情况下、器件将准备好将所有输入数据传输到输出。

    启动的典型值大约为100µs μ s。

    是的、ISO7710-Q1的设计与 ISO7710完全相同、因此具有相同的启动时间。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao