This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:关于 IO (Z)参数

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1059867/iso3082-about-io-z-parameter

器件型号:ISO3082

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

ISO3082DW 手册中的 IO (Z)参数描述不是很详细。
我想咨询此参数的具体测试方法。
当 RO 引脚处于高阻抗状态时、测试需要施加哪些条件?
手动仅指示输入状态、但输出状态不指示施加的电压?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    感谢您发帖到 E2E!

    很抱歉、数据表不是很清楚。 数据表第8.4节的表3列出了"R"引脚处于高阻抗状态的条件、复制如下。 这主要取决于 EN 引脚(/RE)状态和 Vcc1电压电平:



    单独引脚 A 或 B 的建议电压范围为-7V 至+12V。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    为了跟进上述信息、我们 通过 测量在处于高阻抗状态时分别连接到本地 Vcc 和 GND 时流入或流出"R"引脚的电流来规范 I (o) z。


    谢谢、
    Manuel Chavez