This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪个组件用于基于 PWM 的隔离器原型

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1059880/which-component-to-use-for-pwm-based-isolator-prototype

主题中讨论的其他器件:ISO6741、 ISO7741

大家好、 我想 根据"使用数字隔离 器设计指南"文档为我的客户创建基于 PWM 的隔离器原型。   知道调制器件将使用 PCB 完成、您能否建议使用用于执行 PWM 调制器件的组件(如指南图所示)?
  
提前感谢、
Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    TI 数字隔离器已经集成了"使用数字隔离器(SLYT335)进行设计"的图1和图2所示的不同电路块、因此无需使用 PWM 调制器或其他外部分立式组件进行隔离。 我们的数字隔离器只需配置电源和信号连接、如下面的示例电路所示:



    尽管我们较新的隔离器的内部架构不同于"使用数字隔离器进行设计"中所述的技术、但我们建议您的客户设计使用我们的新器件、例如 ISO6741或 ISO7741。 这些器件更可靠、具有更高的隔离等级、并提供多个通道数和配置选项。

    如果我们有任何其他信息可以提供帮助、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chavez、您好!
    感谢您的快速响应。   

    客户希望创建自己的"基于 PWM 的简单隔离器"、因此我遵循了"使用数字隔离器进行设计指南"、该指南需要包含 PWM 调制。 因此、基本上需要一个 PWM 调制器、我无法确定如何在 PCB 上实现它。 我之前告诉他、我们可以购买 任何市场上的隔离器、但这不是他想要的。

    谢谢、
    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    不用客气!

    大多数 MCU 可以生成 PWM 信号、并且可以通过在此 参考电路(SBOA212A) 和 本 参考设计(TIPD108)中遵循设计、使用 TI 组件创建分立式 PWM 发生器。  该电路生成占空比与输入电压成反比的500kHz PWM 波形。

    请鼓励您的客户考虑使用 TI 数字隔离器、尤其是这样做有很多好处。  我们不会为 没有 TI 组件的设计提供支持。  

    如果您对 TI 的隔离器件还有任何其他疑问、敬请告知。 为了支持 PWM 组件或其他 TI 器件、可以使用此窗口右上角的红色和黄色按钮创建新的线程。


    谢谢、
    Manuel Chavez