This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:是否可以在6.5V 扩展电压下运行 SN6505?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6505A-Q1, PMP30440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1058939/sn6505a-q1-is-sn6505-operation-from-6-5v-extension-possible

器件型号:SN6505A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6505A

您好:

SN6505A 在高达6.5V 的电压下运行似乎是非常有益的。

其最大值为7V

因此、如果能够安全地使用、最高可达6.5v max...in Reality、大多数人似乎都将使用6.25v 转换为一些隔离式较低浮动电压。  

如果无法指定、是否有类似的 SOT23-5引脚器件能够实现?

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您发帖到 E2E! SN6505器 件(包括 SN6505A-Q1)在任何时间内都无法承受 Vcc =>6V 的工作电压、目前我们没有能够满足该需求的独立推挽式隔离变压器驱动器。

    如果隔离式输出端需要6.5V 电压、则 SN6505和变压器的输入"Vcc"节点可通过串联 LDO 降低至5V、然后使用具有适当匝数比的变压器提高至6.5V、如下图所示:



    否则、  可以按照下面原理图或 PMP30440中的设计来隔离大于5V 的电源、同时使用额外的外部组件将 SN6505 Vcc 和 D1/D2引脚上的电压降低到安全级别。 LDO 2是可选的:



    请告诉我们这些选项中的任何一个是否有用、以及您是否有任何其他问题。


    谢谢、
    Manuel Chavez