This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:GND#39;输入损耗

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1058938/iso7742-q1-gnd-ing-loss

器件型号:ISO7742-Q1

大家好、团队、

ISO7742-Q1数字信号隔离器的接地端断开会产生什么影响?

它们是否在内部冗余?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    感谢您的联系。

    最靠近 VCC 的 GND 引脚提供到电源电路的短路路径、而另一个 GND 引脚提供到数据通道的良好接地路径。 我们建议将这两个 GND 引脚同时连接到系统 GND、以在各种工作条件下实现最佳性能、尤其是在 EMI 测试期间。

    这两个 GND 引脚都在内部短接、因此、如果其中一个 GND 引脚未在外部连接、在标称样本的正常运行测试条件下、您不会看到对器件性能的任何明显影响。 但在 EMI 抗扰度测试期间可能会导致问题、尤其是在未连接靠近 VCC 的 GND 引脚时。 因此、我们建议将这两个 GND 连接到系统 GND 平面。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao