This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:2侧输出状态

Guru**** 3006670 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1058690/isow7821-side-2-output-state

器件型号:ISOW7821

大家好、

当 EN1为低电平时、Side2的输出是否为高阻态?

数据表仅列出了 SIDE1的输出。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    感谢您的联系。

    EN1位于芯片的 SIDE1上、只能控制 SIDE1上的输出。 对于 ISOW7821、只有 OUTB 位于 SIDE1上、因此 EN1只能启用或禁用 OUTB。 侧2上没有提供 EN 引脚功能、因此无法禁用 OUTA。 它始终处于启用状态。

    请告诉我是否还有其他问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao