This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760-Q1:

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS0500, TPS25947, ISO7760-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1132048/iso7760-q1

器件型号:ISO7760-Q1
主题中讨论的其他器件:TVS0500TPS25947

您好!

请参阅随附的图纸  

我正在设计一个 MCU 板、该板将与子板通信以获取传感器数据。

MCU 和子板之间连接了一些数据线

从子板到 MCU 板的一个模拟电压

我选择了几个组件、我觉得这些组件可以完成任务。

在订购之前、我希望获得有关我的选择的建议或建议、并确保我选择了正确的组件。

如果有人可以分享他们的观点、请参考图片、我正在寻找答案。

 

此致

Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    感谢您的问题、欢迎使用 E2E!  

    1. 为了获得最佳支持、最好为每个器件型号创建单独的帖子。
      1. TVS0500请在此处发帖、并确保在器件型号字段中包含器件型号: (+)接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
      2. TPS25947请在此处发帖、并确保在器件型号字段中包含器件型号: (+)电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
    2. 由于引脚暴露了引脚上的预期瞬态。 根据您的应用要求、您可能必须保护组件 免受 EMC 影响。
    3. 请确认 ISO7760-Q1正在连接到具有 TTL 或 CMOS 逻辑的器件。 如果是、则数字隔离器是正确的。 由于引脚暴露在外、因此遵循第2点中的建议。
    4. 在 TI 的解决方案页面(隔离| TI.com)上、请参阅隔离式 ADC 和放大器部分、您将找到 TI 的隔离式模拟信号解决方案。

    我还想了解您计划如何为数字隔离器生成隔离式电源?

    但愿这对您有所帮助。

    最棒的

    Andrew   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew 的回复。

    我将针对不同的低电压使用 LDO。

    根据  ISO7760-Q1的规格、它具有内置 ESD 保护

    "强大的电磁兼容性(EMC):–系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰度–±8kV IEC 61000-4-2跨隔离栅接触放电保护–低辐射..."

    将连接到外部电缆(短长度)的输出是否仍需要进一步的 ESD 保护二极管? 还是用于可选的附加保护?

    此致

    Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaun、

    [引用 userid="531355" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum 1132048/ iso7760-Q1/4203466#4203466"]我将在不同的低电压下使用 LDO。

    ISO7760-Q1是一款数字隔离器、其两侧相互隔离。 每侧 都需要一个彼此隔离的电源。 如果未隔离电源、则不会保持隔离。

    [引用 userid="531355" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum 1132048/ iso7760-Q1/4203466#4203466"]将连接到外部电缆(短长度)的输出是否仍需要进一步的 ESD 保护二极管? 还是用于可选的附加保护?[/报价]

     ISO7760-Q1上的 I/O 是额定电压高达5.5V 的逻辑 I/O、仅用于 PCB。  这些 I/O 预计不会出现任何 EMC 瞬变、因此没有 EMC 保护。 因此、我们不建议 将它们从外部连接到 PCB、如果您需要外部连接、请在设计中包含适当的保护组件。

    "±8kV IEC 61000-4-2接触放电保护"是指隔离栅上的放电保护、而不是逻辑 I/O 引脚的放电保护。

    最棒的

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    是的、有道理、我完全同意您的意见。

    感谢您的支持。

    此致

    Shaun