This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212的输出故障模式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1132930/iso1212-output-failure-mode-of-iso1212

器件型号:ISO1212

你(们)好

客户在其新项目中使用 ISO1212、并有服务器问题:

  • 输出侧 ISO1212的故障模式是什么? (输出 HIZ? 或输出开路?)
  • ISO1212数据速率高达4Mbps、对于低速数字输入通道、我们是否可以添加 RC 滤波器来限制带宽? 我应该将 RC 电路放置在哪里?
  • 下图中 CIN 的主要用途是什么?  
  • 我们是否有用于 OUT 引脚的内部上拉或下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您的联系。 以下是我对您问题的回答:

    与许多其他逻辑输出一样、ISO1212的输出侧没有定义的故障模式。 输出引脚为标准 CMOS 输出。 如果超过绝对最大值条件、 输出可能会随机发生故障。

    2.是的、可以使用 RC 滤波器来限制带宽。 但是、这并不是必需的、因为 RTHR 和 CIN 已经形成了 RC 滤波器。  因此、您可以调整 CIN 以实现 应用所需的带宽。

    CIN 的主要用途是滤除输入引脚上的噪声和浪涌。 对于 CIN、我们建议使用1nF 或更大的电容器来减慢 SENSE 引脚上的转换速度、并防止过冲超过60V 转换。

    4.没有将内部上拉或下拉电阻器连接到该器件的 OUT 引脚。 输出引脚的状态始终由输入和输出使能引脚的状态定义。 例如、当输入 为开路且 ENABLE 引脚为高电平或开路时、输出 将为低电平。 当 ENABLE 为低电平时、输出将具有高阻抗。  有关该器件不同功能模式的更多信息、请参阅器件数据表的第8.4节。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Kenneth