This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:短路保护查询

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1133106/sn6505b-short-circuit-protection-inquiry

器件型号:SN6505B

您好、隔离团队、

我有一位客户正在为 项目评估 SN6505B、我们有以下问题:

如果变压器的次级侧(Vout)对地短路、该变压器驱动器是否具有短路保护? 我们知道数据表提到了1.7A 电流限制、但我们不确定它与短路保护的关系。

如果您能在此处提供任何清晰的信息或指导、我们将不胜感激!  

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的联系。

    SN6505B 是一款开环变压器驱动器、无法通过访问输出来检测短路。 因此、SN6505B 中没有输出短路保护。 它具有输入电流保护功能、可限制输入端的峰值电流。

    如果客户需要在输出端提供短路保护、则可能需要使用额外的器件/元件来实现同样的功能、例如电子保险丝。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao