This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:FMEA、当引脚7和 Amp;8未连接时、ISO3082和 ISO3088

Guru**** 2693325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1133551/iso3082-fmea-when-both-pin-7-8-are-unconnected-iso3082-and-iso3088

器件型号:ISO3082

您好!

我的客户想知道、如果引脚7和8均未连接且引脚2连接到 GND、会发生什么情况。
请问会发生什么情况?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    感谢您的联系。  如果可能、我们建议将该器件的引脚2、引脚7和引脚8接地。 如果无法实现、只要这些引脚中至少有一个连接到接地、器件仍将工作。

    此致、

    Kenneth