This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:RS485电阻器说明

Guru**** 1966425 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412, ISO1410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1065638/isow1412-rs485-resistors-clarification

器件型号:ISOW1412
主题中讨论的其他器件: ISO1410

大家好、

 

我们的客户正在使用 ISOW1412 RS-485/RS-422收发器。 在其 PCB 上、它们放置了三个49.9K 欧姆电阻器(R221、R22、R223)和一个可选121欧姆电阻器(R224)、如 所附 的 F1 图像所示。

ISOW1412数据表中,我们没有找到前面提到的电阻器的相关信息,根据我们的理解,典型 RS485收发器需要 R221和 R223,并且在查阅 ISO1410的文档时(器件型号相似), 我们注意到、此类 IC 不需要随附 f2 图像所示的 IC。

您能否确认 ISOW1412 RS-485/RS-422收发器是否需要我们客户放置的 R221、R22、R223电阻器?

 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1013/images.zip

我们将感谢您提供任何指导、

此致、

Esteban V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteban、

    感谢您与我们联系并关注 ISOW1412。

    目前大多数 RS-485收发器都具有内部失效防护偏置电阻器、不需要任何外部偏置电阻器、ISOW1412也是如此。 因此、您不必使用 R221、R222和 R223。 但是、如果您确实想使用、请确保 RS-485总线端子(A 和 B)之间的总电阻值与所用电缆的端接电阻相匹配、在大多数情况下、端接电阻为120Ω Ω。

    您可以参阅以下文档、了解有关计算 RS-485总线故障保护偏置电阻器值的信息。 谢谢。

    RS-485:空闲总线的无源故障保护


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的快速响应和澄清。

     

    此致、

    Esteban V.

x 出现错误。请重试或与管理员联系。