This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:A 和 B 端口的电容

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1064259/iso1430-capacitances-of-a-and-b-ports

器件型号:ISO1430
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

我在我们的总线设备中实施了 ISO1430、希望能够满足有关连接到总线的超低连接电容(约10pF 至25pF)的 Profibus 要求。 但是、总线驱动器电路未通过 Profibus 测试场景、在该场景中、测试脉冲周期内的过冲和下冲差异必须小于脉冲幅度的10%。 在我的示例中、尖峰覆盖了脉冲幅度的40%以上、这表明电容负载高得多。 我使用 LCR 表进行的测量结果显示大约90pF。 在布局的相关方面、不应存在如此高的寄生电容:从连接器到 ISO1430的布线长度约为1英寸、偏置和端接网络放置在靠近 ISO1430的位置。

我在数据表中未找到 A/B 引脚的电容。 ISO1430可能会贡献90pF 的相关部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的联系、很遗憾听到这个问题。

    相对于 GND 的电容 A 和 B 不是数据表规格、因此我没有确切的值可以与您共享。 但我们确实希望它们小于10pF。 因此、我相信90pF 的大部分来自外部电路、而不是 ISO1430。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao、

    感谢您的回复 - 10pF 可以忽略 不计- 因此我认为我必须在布局上查找主要杂散电容。

    也许用 LCR 表测量钳位电容的方法并不理想...

    玩得开心!

    Thomas