This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820:PWM 信号隔离器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7820, ISO7720, ISO6720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1064028/iso7820-pwm-signal-isolator

器件型号:ISO7820
主题中讨论的其他器件: ISO7720ISO6720

50kHz、5V PWM 信号输入和  3.3V、50kHz 信号输出、VCCI 为5V、VCCO 为3.3V、此部件是否支持? 或者、您能否建议一些部件支持。

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    是的、ISO7820支持此功能。 由于所述的 PWM 信号是在两个不同状态之间切换的数字信号、与标准数字电压信号电平保持一致、因此它可以通过所有数字隔离器传递。 ISO7820工作正常、是一款高性能器件。 如果不要求如此高的性能、您还可以查看我们的最新优化器件- ISO7720或 ISO6720。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao