This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761-Q1:ISO7761FQDDWQ1

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1063669/iso7761-q1-iso7761fqddwq1

器件型号:ISO7761-Q1

您好!

我们在设计中使用 ISO7761FQDWQ1数字隔离器。

我想确认以下几点:

在 ISO7761FQDWQ1 IC 中、 5个通道为正向、1个通道为反向、考虑到这种情况:

VCCI/Vcc1是用于五通道的输入电源、而输出电源用于对一通道进行重新管理

VCCO/Vcc2是5通道的输出电源、而输入电源是1通道的输出电源。

 

因此,如果 Vcco 电源不存在 (第六个通道的输入电源),则第六个通道的输出状态应为“默认(低)”,请确认相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 非常感谢您分享的详细信息和图片。

    是的、ISO7761F 器件具有默认的"低电平"输出、因此在 Vcc1 (引脚1)通电时 Vcc2 (引脚16)不存在电源的情况下、OUTF (引脚7)的状态将为低电平、如下面显示的器件功能表的橙色部分所述:



    我希望这能回答你的问题。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manuel、

    我仍然想确认、在表中(您突出显示的行)、如果主电源关闭、 但是对于 ISO7761F IC 中的第六个通道,Vcco 将是主电源,如果它已关闭,如果 Vcc1是预置的,则第七个引脚的输出将是低电平,对吧?

    此致、

    Pankaj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    Vcc1可被称为主电源、而 Vcc2可被称为辅助电源。

    VCCI 表示隔离器的相应电源、其中通道输入引脚为。 对于 ISO7761F 的第六个通道(通道 F) 、Vcc1 = Vcco、Vcc2 = VCCI。

    对于其他五个通道、通道 A - E、Vcc1 = VCCI、Vcc2 = Vcco。


    谢谢、
    Manuel Chavez