This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:B

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1063655/iso1044-b

器件型号:ISO1044

如果我们在两个收发器之间放置120欧姆 CAN 电缆、如何计算所需的/最大上升时间和下降时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    感谢您发帖到隔离论坛!

    CAN 标准中没有上升和下降时间的规格、只有位宽和传播延迟。 μ 120Ω 电缆是 CAN 系统的标准配置、因此如果总线以较短的电缆长度正确端接、则可使用两个收发器实现 ISO1044的最大数据速率(高达5Mbps)。

    请阅读 有关隔离式 CAN 总线设计的热门设计问题(SLLA486A)控制器局域网物理层要求(SLLA270) 、了解有关 CAN 总线配置和要求的更多上下文和有用信息。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez