This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:Profibus 终端

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1062087/iso1176-termination-of-profibus

器件型号:ISO1176
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

您好!

我想知道如何在 Profibus 应用程序中计算3990/220/390

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6478535:

    感谢您与我们联系!

    请参阅以下 e2e 帖子、了解有关 3990/220/390计算方法的讨论。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/163376/profibus-termination-resistor-power-rating

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred

    感谢您的善意帮助;

    我在前面找到了您提到的帖子;

    但 文章仅提到结果(390&120/220&390),而不是计算过程。

    我还找到了该帖子

    RS-485:空闲总线的无源故障保护(TI.com)

    我修改了模型、计算结果与 390-220&390不同。

    请查看。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6478535:

    为了设计 Profibus 的无源终端、在第一个和最后一个工作站中插入了220欧姆电阻器。 Ω 220k Ω 电阻器的 Ω 是两个220k Ω 电阻器彼此并联。 两个电阻器的并联连接产生的总电阻为110 Ω、与100 Ω/km 的标准 Profibus DP 电缆的回路电阻相匹配

    当设计一个有源终端以适应失效防护条件时、从无源终端继承220 Ω 电阻。 此外、建议在正端和负端之间保持1.1V 的端子电压、以减少空闲时间内大反射波的影响。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    不是要适应150 Ω?的特性阻抗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6478535:

    这就是 Ω 标准 Profibus DP 电缆的回路电阻选择220欧姆的背景

    如果从特性阻抗的角度来看、此有源终端的阻抗为220//(390+390)= 171 Ω、接近150 Ω。

    Albert、它不是与特征阻抗完美匹配、已经足够好了。

    此致、

    Alfred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alfred、

    感谢您的耐心等待。

    还有一个问题、

    剂量当电缆长度改变?时、端接电阻的值需要改变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6478535:

    我很高兴能提供支持!

    终端电阻器3990/220/2390用于 Profibus DP 支持的所有电缆长度。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!