This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:可预期的故障影响

Guru**** 2607495 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1062154/iso7842-expectable-failure-effects

器件型号:ISO7842

尊敬的 TI 团队:

 我们目前正在开发一个需要将1500V DC 与 PELV 电路隔离的系统。 预期用途需要1500V DC、而 PELV 电路的电源和信号会进行路由。

现在、ISO7842可确保 PELV 和1500V 直流工作电压之间的隔离。 第6.8章"安全限值"描述了确保安全运行的要求。 但是、为了评估我们产品的故障机制、我想知道、  

  • 如果在施加48V 故障时不使用3.3V 电源电压、会发生什么情况、
    • (我假设将超过安全限值、但接下来会发生什么情况)
  • 以及预期的故障影响。

我们需要确保在单次故障情况下提供安全的产品。 如果 ISO7842的一个部件被炸、另一个部件是否仍处于隔离状态、因为它的额定增强型隔离?

此致、

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralf、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    ISO7842可在其隔离栅的整个寿命内承受1500Vrms 的应力、如果满足器件的建议工作条件、则不会损坏或降低其长期可靠性。 如果 Vcc 引脚上相对于本地 GND 存在电气过载(EOS)情况、就像3.3V 电源增加至48V 一样、本地电源的内部电路可能会损坏、并且器件会发热至超过其绝对最大额定值(150C)。

    如果立即移除 EOS、这通常不是问题、 但是、如果不消除过载条件、没有任何 EOS 的隔离电容器也可能会因器 件内的热耦合过多而受损、从而导致其他隔离电容器超过其绝对最大额定温度。 在  《了解隔离器中的故障模式》(SLYY081A) 白皮书中、"故障模式2"对此进行了介绍。

    务必确保 EOS 应力不是连续的、或者如果它是连续的、以确保根据下面显示的"安全限值"规范限制进出器件的电流。 此类电流限制有助于防止器件温度在 EOS 条件下超过隔离栅两侧的最大额定温度。



    在隔离器的电源引脚上使用限流电阻器可以防止隔离器在 EOS 条件下超过其安全限流值、对于48V 的情况、~100Ω Ω 的电阻器就足够了、 但是、这会在输入电源和隔离器引脚之间产生压降。 如果此 Vcc 压降导致 信号超过 Vcc+0.5V 最大规格、则应减小电阻器。

    有关安全限值的其他信息、请参阅此 "了解并为数字隔离器应用安全限值 "文章和 E2E 帖子、链接如下:



    如果您有任何其他问题、请告知我们。


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的解释和参考、尤其是对白皮书的参考。 我知道超过"安全限值"实际上不会限制安全性(而是功能)、因为即使在两侧发生(单次)大功率事件后也会保持基本隔离。 如果我弄错了、请改正!

    此外、我还了解到、白皮书中全面介绍了 ISO 7842。

    此致、
    Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralf、

    不用客气! 您的理解是正确的。

    总而言之:即使在两侧发生单个本地高功率事件后、也能保持基本隔离。 如果此单个事件持续时间较长、并导致隔离器升温至高于最大额定温度、则剩余的隔离保护也可能会损坏。 为了防止隔离器一侧的过热对两个隔离电容器造成损坏、器 件消耗的电流和功率不应超过其数据表中的安全限值。

    如果有任何其他问题、请使用此窗口右上角的红色和黄色按钮发布回复或创建新主题。


    谢谢、
    Manuel Chavez  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢!