尊敬的 TI 团队:
我们目前正在开发一个需要将1500V DC 与 PELV 电路隔离的系统。 预期用途需要1500V DC、而 PELV 电路的电源和信号会进行路由。
现在、ISO7842可确保 PELV 和1500V 直流工作电压之间的隔离。 第6.8章"安全限值"描述了确保安全运行的要求。 但是、为了评估我们产品的故障机制、我想知道、
- 如果在施加48V 故障时不使用3.3V 电源电压、会发生什么情况、
- (我假设将超过安全限值、但接下来会发生什么情况)
- 以及预期的故障影响。
我们需要确保在单次故障情况下提供安全的产品。 如果 ISO7842的一个部件被炸、另一个部件是否仍处于隔离状态、因为它的额定增强型隔离?
此致、
Ralf