This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:生产标记

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1062269/iso1176-production-markings

器件型号:ISO1176

您好!

我想确保我的芯片是原始的 TI 器件。

芯片上的以下标签是什么意思? 

(标识) 93CPVKT
ISO1176
G4

感谢您的帮助!
Andi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andi、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    每个 TI IC 上的字母都是标准标记、可帮助 TI 和客户识别器件和一些组装跟踪信息。 对于 ISO1176、"93-"标记表示组装年份和月份、即2019 (或2009或1999……) 和3月。

    以下字符"CPVKT"用于 TI 对器件进行内部跟踪。 ISO1176表示器件型号,“G4” 表示 组件的 NiPdAu 涂层和使用“绿色”复合成型材料。

    这些标记与有效的 TI 器件和跟踪代码保持一致、但是假冒器件 可能具有类似于正品 TI 产品上的标记和标签。 如果 您怀疑您的器件或器件是假冒的、请联系 TI 客户支持中心或访问 TI 的反假冒网页。


    谢谢、
    Manuel Chavez