This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:与 NXP TJA1052IT/5兼容

Guru**** 2605275 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1062058/iso1042-q1-nxp-tja1052it-5-compatibility

器件型号:ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042

各位专家:

我的客户希望将 TJA1052IT/5更换为 ISO1042。 交叉参考工具表明它可以直接替换。 有两个不同的引脚。 ISO1042的这些引脚为 NC。 客户能否将两个 NC 引脚连接到 GND?

此外 、哪种 ISO1042或 ISO1042B 是 TJA1052IT/5的最佳选择?

(不使用 TJA1052i 的 STB 引脚、因此连接到 GND)

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    ISO1042的 NC 引脚没有内部电气连接。

    因此、您可以将这些引脚连接到 GND。

    ISO1042B 具有基本隔离、ISO1042具有增强型隔离。

    下表总结了它们的隔离性能。

    我在  TJA1052IT/5数据表中找不到浪涌测试额定值。

    因此,请使用下表提出建议

    基于客户的浪涌额定值要求。

    此致、

    Alfred