This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:侵蚀深度

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1061921/iso7710-erosion-depth

器件型号:ISO7710

大家好、

我们的客户希望将 Silicon Lab  SI8610替换 为 ISO7710。 他正在寻找   ISO7710的腐蚀深度数据、该数据类似于  SI8610数据表中绝缘和安全相关规格部分的规格。 我们有这些信息吗?

对此,

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    根据 IEC 60112 Edition 4.1 2009-10进行测试时、ISO7710模塑化合物的腐蚀深度为0.012mm。

    谢谢、
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saleem、

    非常感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo