This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:16引脚封装、引脚10 (GND2)是否可以悬空?

Guru**** 2392475 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1061862/iso1042-16-pin-package-can-pin-10-gnd2-be-left-floated

器件型号:ISO1042

你(们)好!

我希望与 IL 41050TE 具有引脚兼容的情况。 该器件在引脚10处具有 Vref 输出。

是否可以让 ISO1042的引脚10悬空? 或者、我是否必须使用0欧姆电阻器将其连接到 GND2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    在将 IL41050TE 替换为 ISO1042时、建议通过一个0欧姆电阻器将引脚10连接到 GND2。

    这将为收发器提供更好的电流返回路径。

    此致、

    Alfred