This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 测量脉冲之间的持续时间

Guru**** 2605265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1060667/measuring-duration-between-pulses

大家好、

我正在设计数字 隔离器(基于 PCB)、并遵循此设计指南(使用数字隔离器进行设计)。

如前所述、DCL (决策逻辑电路) 测量两个连续脉冲之间的时间、然后驱动多路复用器的选择信号。

是否可以使用非 MCU 组件实现这种持续时间测量并驱动信号生成、 然后使用哪些组件?

提前感谢、

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    感谢您关注我们的数字隔离器!

    遗憾的是、没有使用分立式组件实现 DCL 逻辑的直接方法。  

    请注意、本文旨在解释我们的前代数字隔离器的工作原理。 本文中的方框图高度简化、并不是为了提供使用分立式组件重新创建数字隔离器运行所需的所有细节。

    我建议您查看我们的数字隔离器产品系列、为您的应用选择合适的器件。

    https://www.ti.com/isolation/overview.html

    如果您对 TI 的隔离器产品系列有任何具体问题、请随时与我们联系。

    此致、

    Dushmantha