This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:是否可以通过仿真测试性能?

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1130778/isow1412-can-performance-being-tested-by-simulation

器件型号:ISOW1412

大家好、  

客户希望在 连接多个节点(超过64个节点)时执行测试、客户能否通过仿真(例如使用等效电路)进行测试?   

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    感谢您的联系。

    是的、可以使用等效电路模拟多节点连接。 每个 ISOW1412节点代表一个12kΩ Ω 的负载、因此、在总线上连接一个12kΩ Ω 应该模拟一个节点连接。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、  

    谢谢你。  

    数据表显示以下内容、这意味着什么? 我认为这意味着 ISOW1412的输入阻抗为12k*8=96kOhm。 因此、客户是否应该在  ISOW1412的 Y 和 Z 引脚上并联多个96k Ω 电阻器(用作驱动器)进行测试?  

    "ISOW14x2器件具有1/8 UL 阻抗收发器、可将多达256个节点连接到总线。 "

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    抱歉、我不小心将12kΩ Ω 称为 ISOW1412的等效阻抗。 12kΩ 是由 RS-485标准定义的单位负载(UL)、而 ISOW1412是 UL 的1/8。 因此、如您所述、ISOW1412的等效电阻为8乘以12kΩ、即96kΩ Ω。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、  

    谢谢你。  

    1.附加 文件中的连接是否正确?  

    2.与 ISOW1412配合使用的电缆类型是否有任何限制? 例如、RS485似乎需要双绞线电缆、它是否正确? 是否需要屏蔽? 客户应用中最长的距离可以是1.2公里。

    e2e.ti.com/.../ISOW1412-connection.pptx

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    请查看我在下面的输入、谢谢。

    1. 是的、所附图中的电阻器连接正确。
    2. 可以使用的电缆类型没有限制、但不同的表将允许不同的通信距离。 双绞线可最大限度地降低共模噪声、屏蔽电缆还可保护总线免受任何噪声拾取的影响。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、  

    谢谢你。 客户想知道他们是否可以通过以下 RS485和电缆规格实现2公里距离。  

    它是否能够根据理论根据以下信息推断它?  因为客户没有时间和资源准备电缆并进行测试。  

    ※RS-485规范

    传输信号半双工传输

    电气规范符合 RS-485标准

    通信协议MODBUS-RTU

    传输系统异步

    连接类型菊花链

    波特率38400bps

    节点128个节点

    ・最大通信距离2000m  

    ・Ω 端接电阻器:120Ω Ω、1/2W

    ※Ω 电缆规格

    屏蔽电缆

    线对数2或3

    导体电阻(20)88Ω/km 或更小

    Ω 绝缘电阻(20)10000MΩ-km 或以上

    μ F 电容(1Hz)60nF/km 或更小

    Ω 特性阻抗(100kHz)110±10Ω

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    感谢您的跟进。

    给定数据速率可实现的电缆长度取决于许多外部因素和整体系统设计。 有许多因素会影响计时技术规格、有些因素是由于客户系统中的寄生元件、客户必须考虑所有这些因素是否生效、以确定对计时技术规格的总体影响。

    同时、我要确认、在电容为60nF/km 的2km 电缆上可实现38.4kbps 的数据速率。 客户可以继续使用此电缆进行应用、但我们确实建议他们对其进行充分测试、以确保其满足所有测试条件下的要求。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    谢谢你。 我了解客户最终应该在他们自己的系统上进行测试。  

    1.我是否可以知道你究竟是说什么是"时序规格"?  

    2.您在下面的"我想确认"是什么意思? 是否有任何材料解释数据速率、电缆长度和电容之间的关系? 我想向客户解释一下。  

    [引用 userid="57858" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1130778/isow1412-can-performance-being-tested-by-simulation/4201280 #4201280"]同时,我想确认可以在电容为60nF/km 的2km 电缆上实现38.4kbps 的数据速率。

    谢谢。

    此致、

    Jo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    请参阅以下我的输入、

    1. 根据时序规格、我指的是上升/下降时间、抖动和其他对于确定信号在给定距离内是否良好至关重要的参数。
      1. 38.4kbps 数据速率的位宽约为26µs μ m。 当上升/下降时间小于位时间的30%时、可以将信号视为良好信号、尽管许多客户的上升/下降时间要低得多。
      2. 当电缆过长时,上升/下降时间可能大于位时间的50%。 在这种情况下、数据不可读。
      3. 60nF/km 对于38.4kbps、似乎不会使上升/下降时间超过30%、因此、我说这是可以实现的。
      4. 请注意、RS-485在100kbps 时可实现的典型距离为1.2km。 除此之外的任何内容都需要经过仔细设计和测试。 有关更多详细信息、请参阅以下应用手册。
        1. https://www.ti.com/lit/pdf/slla272
    2. 上一节解释了在确定给定电缆长度的数据速率时各种术语之间的关系、反之亦然。 您还可以参阅以下应用手册、其中提供了多种测试条件下各种时序参数的测试数据。
      1. https://www.ti.com/lit/pdf/slla431

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、  

    感谢您的解释!  

    很抱歉、我无法得到60nF/km 与上升/下降时间之间的关系、您能不能再多解释一下、也不能再解释一下我可以参考的任何材料?  

    [引用 userid="57858" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1130778/isow1412-can-performance-being-tested-by-simulation/4203124 #420314"] 60nF/km 对于38.4kbps、上升/下降时间似乎不会超过30%、因此、我说这是可以实现的。

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    2km 电缆的总电容为120nF、特性阻抗为120Ω Ω。 上升和下降时间由电缆的 R 和 C 减慢、这大概表示为 R 和 C 的乘积、即电缆导致的延迟= R * C = 14.4µs Ω。

    虽然上升/下降时间很短、但我相信支持38.4kbps 数据速率仍然是可以接受的。 谢谢、请告诉我这是否能解答您的问题。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、  

    那么、您的意思是信号的上升和下降时间都是14.4us 吗? 如您在下面所述、要确定信号是否正常、26us 的30%将为7.8us、这意味着上升和下降时间大于它、因此不应将其视为良好信号?

    [引用 userid="57858" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1130778/isow1412-can-performance-being-tested-by-simulation/4203124 #420314]38.4kbps 数据速率的位宽约为26µs μ m。 当上升/下降时间小于位时间的30%时、可以将信号视为良好信号、尽管许多客户的上升/下降时间要低得多。[/引述]

    基于这两种情况、我仍然无法理解为什么您说这条电缆可支持38.4kbs 数据速率。

    [引用 userid="57858" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1130778/isow1412-can-performance-being-tested-by-simulation/4205884 #4205884"]尽管上升/下降时间不长、但我相信支持38.4kbps 数据速率仍然是可以接受的。 请告诉我这是否能解答您的问题、谢谢。[/引述]

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    您的理解是正确的、14.4µs 是上升和下降时间。 因此、您将不会在总线上看到全摆幅、但信号会更短、但仍会发生通信。 客户需要决定他们可以接受的摆幅以及可接受的上升/下降时间。 由于这些依赖关系、客户产品的设计人员需要定义他们可接受的性能、并相应地确定在2公里长的电缆上38.4kbps 是否适合他们。

    正如我之前提到的、我的预期是、38.4kbps 可以持续2公里、但在客户系统中、他们必须评估性能并查看所实现的性能是否适合他们。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、  

    需要再次确认、因此"上升时间"+"下降时间"= 14.4us、因此我们可以假设"上升时间"和"下降时间"分别为7.2us、小于26us (7.8us)的30%、因此您认为应该可以、对吧?  

    BTW、是否在任何材料中提及以下内容? 我在互联网上找不到它。  

    [引用 userid="57858" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1130778/isow1412-can-performance-being-tested-by-simulation/4203124 #420314"]当上升/下降时间小于位时间的30%时,可以将信号视为良好信号[/引用]

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    [引用 userid="440122" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1130778/isow1412-can-performance-being-tested-by-simulation/4207623 #4207623"]BTW、是否在任何材料中提及以下内容? 我在互联网上找不到它。  [/报价]

    不是、这不是一项要求、而是一项通用的未说明准则。 理想情况下、最快的上升/下降时间是清除数据位/方波的首选、但如果上升/下降时间较慢、在大多数情况下这并不是真正的问题。 位时间大于30%的上升/下降时间可能开始失真、并且不会有太多人希望失真。 但这不是任何人定义的限值、30%是我和许多其他设计人员认为的公平限值、超过此限值波形开始失真。

    但是、当客户真正希望即使上升/下降时间大于30%也能实现通信时、仍然是可能的。 波形可能看起来失真、但器件仍可读取信号。 因此,客户需要打电话,询问他们是否可以,上升/下降时间>30%。 RS-485标准支持1.2km 的范围、但如果客户需要满足标准之外的2km 的距离、则需要超出典型上升/下降时间。

    [引用 userid="440122" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1130778/isow1412-can-performance-being-tested-by-simulation/4207623 #4207623">需要再次确认、因此"上升时间"+"下降时间"= 14.4us、因此我们可以假设"上升时间"和"下降时间"分别为7.2us、这两个值小于26us (7.8us)的30%、因此您认为应该可以、对吗?  [/报价]

    上升时间=下降时间= 14.4µs μ s。 这是位时间的55%、远高于我之前提出的30%建议。 因此、该波形不会看起来是方波、看起来更像是三角波、但仍然可以由器件读取。 RS-485标准仅要求 VOD 信号(差分输出)>+200mV 时读取为高电平、而<-200mV 时读取为低电平。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao