This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:与 ISOW1412进行5V↔︎3.3V 电平转换通信

Guru**** 2813015 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1133899/isow1412-5v-3-3v-level-conversion-communication-with-isow1412

器件型号:ISOW1412

您好!  

我目前计划使用 ISOW1412在 MCU 和外部板之间进行通信。
是否可以使用 ISOW1412在 MCU (3.3V)和外部板(5V)之间进行通信?
或者、当使用 ISOW1412时、我是否需要以5V 电压驱动 MCU 侧?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    感谢您的联系。

    如数据表中所述、VDD 和 VIO 支持的电压如下所示、它们可以相互独立设置。 如果您的 MCU 由3.3V 电源供电、则 ISOW1412的 VIO 应设置为3.3V、ISOW1412侧1上的所有逻辑 I/O 引脚将以3.3V 电压运行。 无论 VIO 如何、VDD 都可以独立为3.3V 或5V。

    VDD 和 VISOOUT 可用于3种配置、如下所示、也可在数据表的电源配置功能表中进行显示。

    1. VDD = 5V、VISOOUT = 5V
    2. VDD = 5V、VISOOUT = 3.3V
    3. VDD = 3.3V、VISOOUT = 3.3V
    4. VDD = 3.3V、VISOOUT = 3.3V -这是无效配置、器件不支持。


    此致、
    Koteshwar Rao