This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720-Q1:输出状态未定

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1134084/iso6720-q1-undetermined-output-state

器件型号:ISO6720-Q1

大家好、

许多数字隔离器数据表中具有类似的功能表、如下所示:

 

我的问题是关于输出端未通电的情况,它说输出“未确定”。

这是否意味着器件可以输出一些任意电压?  或者、如果我使用下拉电阻器、这是否会确保在这种情况下输出保持低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的提问。 您的理解是正确的。 当 Vcco 为 PD 时、器件处于未确定状态。 在此状态下、器件的输出电压是不确定的。 正如您所建议的、使用下拉电阻器可确保此状态下的输出为低电平。

    这是一个类似的帖子、如果需要、可以进行更详细的解释。  (23) ISO7760:需要澄清"未确定"输出状态-隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛

    如果您有更多问题、请告诉我。

    最棒的

    Andrew