This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:SN6507 Rdc 公式

Guru**** 2589710 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1133788/sn6507-sn6507-rdc-equation

器件型号:SN6507

你好

我对 SN6507 Rdc 公式有疑问。

SN6507公式1。  

RDC = 0.816×D×VCC×RCLK + 1−1

SN6507数据表22页。

"为了实现最大输入补偿、在 VCC 典型值(24V)下、DC 设置为接近0.25 (25%占空比)。
kΩ 将直流= 0.25、VCC = 24V、RILIM = 50代入等式1、可计算出 RDC 为240 μ A、其中
RILIM 和 RDC 均以 kΩ μ V 为单位。 "

无法从此内容获取 RDC。

Rilm 是否应修改为 RCLK?

我还有一个问题。
什么是 SSM 以及如何禁用同步模式?

谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    感谢您的参与。

    很抱歉、数据表中的拼写错误、我们知道这一点、我们计划更正这一点。 请参阅下面列出的段落的更正版本。

    SSM 是扩频调制、在数据表中也称为 SSC (扩频时钟)。 这是一种开关频率调制方案、可最大限度地降低发射可能性。

    如 CLK 引脚的引脚说明部分所述、可通过将 CLK 引脚连接到 GND 以选择默认开关频率(1MHz)或将电阻器连接到 GND 以选择不同频率来禁用同步模式。 仅当外部时钟应用于 CLK 引脚时、才能将器件置于同步模式、如果未应用外部时钟、则器件不处于同步模式。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao